This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF34-Q1:降低 COUT 电容

Guru**** 2924850 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569225/ref34-q1-reduce-cout-capacitance

器件型号:REF34-Q1


工具/软件:

您好的团队、

在以下配置中、我考虑减小 COUT 电容以降低成本。

建议在数据表中选择 1uF 至 10uF 之间的 COUT。  

请告知具体参数 (PSRR...) 寄生电容将受到影响。  

您还能给我分享最多 10MHz 的 PSRR 图(如果可用)吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在承受瞬态负载时、减小负载电容至少会影响基准的性能、如图 8-10 至 8-13 所示。 我将与我的团队核实、以确认任何其他会因负载电容减小而受影响的规格。

    除了数据表中给出的值外、我们没有任何其他 PSRR 图。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与团队交谈后、我想指出的是、REF34-Q1 在 0.1µF 至 10µF(而不是 1µF 至<xmt-block3> 10µF</xmt-block>) 的 10µF 的输出)输出电容下具有稳定。

    主要问题是瞬态负载性能、但该器件在低至 0.1µF 时会保持稳定。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry-san、

    谢谢你。 您能否在 Cout=1uF 和 10 μ F 至 10MHz 的条件下测量 PSRR 图、以便了解输出电容如何影响 PSRR?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们无法执行这些测试。 我们无法保证超出数据表中给出的范围。

    -亨利