This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:通过太阳能 MPPT 和 USB-MPPT 实现充电的可能性/实用性 PD?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570777/bq25798-possible-practical-to-implement-charging-via-solar-mppt-and-usb-pd

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25751、USB-PD-CHG-EVM、

工具/软件:

我是一名 EE 实习生、正在研究为锂离子电池充电的可能性、其中太阳能和/或 USB 是输入电源选项。 该芯片似乎能够提供该功能(结合 TPS25751、因为它位于 USB-PD-CHG-EVM –01 上)、但通过查看数据表、应用手册和设计指南、我没有看到任何直接展示如何实现这一点的内容、坦率地说、我对可用的信息不知所措。

使用该芯片是否 PD 可以在 MPPT 和 USB-MPPT 之间进行优先切换? 如果是、实现这一点的高级方法可能是什么? 假设同时连接太阳能和 USB、USB-USB PD 将是优先输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Porter:

    VAC1 具有优先级、因此我建议将 USB-VAC1 输出连接到 PD、将太阳能电池板连接到 VAC2。  我还会在下面的应用手册中将电路添加到电路板上的 VAC2 输入。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluab26。 在 BQ25798EVM 上使用并不容易、但可以使用 EVM 来完成。

    此致、

    Jeff