This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:设计查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570886/tps22811-design-inquiry

器件型号:TPS22811


工具/软件:

您好:

我的客户对 TPS22811 设计有以下问题:

 问题 1: 使能

    他们希望使用 I/O 引脚控制负载开关的打开/关闭(高 2.8V)。 用户将控制 I/O 连接到引脚 1 和下拉引脚 2 是否正确?

 问题 2:  UVLO、OVLO

   他们计划使用 5V 至 6V 的 Vin 电压。 您能否举例说明如何为使能引脚配置电阻器?

 问题 3 IMON

   通过在 IC 外部连接下拉电阻器将其直接连接到 ADC 是否正确?  请根据 7A 和 2.8V 电流建议一个电阻值。

  问题 4  dVdt

    请就与 SLEWRATE 相关的 CAP 提供指导。

谢谢你。

JH