This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:我们是否有类似的 TPS61094 器件、它具有超级电容器备用功能、同时可支持高达 20V 的系统电压

Guru**** 2553950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TPS61381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570935/tps61094-do-we-have-a-similar-part-of-tps61094-with-super-cap-back-up-function-while-can-support-up-to-20v-system-voltage

器件型号:TPS61094
Thread 中讨论的其他器件: TPS61381-Q1

工具/软件:

供参考

我们是否有具有超级电容器备用功能的 TPS61094 类似部分、同时可以支持高达 20V 的系统电压?μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们有 TPS61381-Q1 可以支持。 您能否分享有关该项目的详细信息?