This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:弛豫期间发生 FCC 和 SOC 跳变

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563651/bq40z50-fcc-and-soc-jump-during-the-relax-period

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

您好 TI:

在使用 bq40z50 期间、我们遇到了一个问题:电池长时间处于空闲状态(一个月)后、FCC 和 RSOC 会发生跳跃、这是什么原因?

关于寄存器配置、我们的 IT Gauging Configuration 为 103e、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan;

    对此问题有任何反馈意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?

    请检查以下内容:

    根据重要性、我们希望逐个检查以下参数:

    1. 1. IVT 的校准
      1. 1.电流读数校准
      2. 电压读数校准 (BAT、VC1、PACK)
      3. 3.温度传感器的校准
    2. 2.CHEMID(目录/定制)
      1. 1.使用过的工具?
      2. 检查初始 Ra 表值
    3. 3.学习周期
    4. 4.加载模式
    5. QMax 更新
      1. 1.良好的 OCV
      2. 2.跳得在哪里?
      3. 3.什么术语电压?
    6. 6.Ra 表更新
      1. 1、更新是否在 mΩ μ s 的几个 10 内?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Miguel:

    请参阅以下答复:

    1. 1. IVT 的校准
      1. 1.电流读数校准 — 已校准。
      2. 2.电压读数校准 (BAT、VC1、PACK)--已校准。
      3. 3.温度传感器的校准—已校准。
    2. 2.CHEMID(目录/定制)
      1. 1.二手工具? — 是的,我们使用 TI 的 GPCCHEM 工具。
      2. 2.检查初始 Ra 表值--请参阅“Before" gg.csv“ gg.csv 文件
    3. 3.学习周期–3 周期。
    4. 4 加载模式–0
    5. QMax 更新
      1. 1.良好的 OCV--
      2. 2.跳变在哪里?-在 10°C 温度下给 10A 充电时,荷电状态 (SOC) 从 0%跃升至 39%;当温度下降至–18℃ 时,放电在 6A 模式下发生, SOC 从 38%降至 0%。
      3. 3.什么术语电压?-–110000mV
    6. 6.Ra 表更新
      1. 1.更新是否在 mΩ?e2e.ti.com/.../6165.before.gg.csv 的几个 10 内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QMax 更新

    1. 1.良好的 OCV--
    2. 2.跳变在哪里?-在 10°C 温度下给 10A 充电时,荷电状态 (SOC) 从 0%跃升至 39%;当温度下降至–18℃ 时,放电在 6A 模式下发生, SOC 从 38%降至 0%。

    这听起来像是温度问题。 请阅读有关如何针对温度优化应用的文件。 简而言之、电量监测计可以对在室温、低温和高温(如果记住正确)下使用的几种系数进行编程。

    e2e.ti.com/.../GPCGG.pdf