This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:Lineov 迟滞计算

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569938/ucc2897a-lineov-hyst-calculate

器件型号:UCC2897A


工具/软件:

我把LINEOV脚用于温度保护、能部分工作得很好、在68度能触发保护、但很快、几秒后、温度仅下降1.3度 ć,对应电压才下降约0.03V、即又从保护中恢复 ć --这与计算的滞环不符、为什么?滞环是怎么计算的 ć

Rdel=20k、计算LINEUV时、触发点和恢复点都基本正确、符后计算的hyst Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁能帮我? 数据表或 slua535a 没有任何直接使用的公式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tu

    请用英语重新发布您的问题。 我们的回复可能会有延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上图所示、使用 LINEOV 引脚实现过保护、它在 68°C 内能够良好地进入关闭状态(无 OUT 和 AUX 引脚输出)。 但它回到状态 66–67 摄氏度。 我想迟滞大小太小。 我更改了 R23 和 R24 的值、没有任何 改进。

    如何计算上图中的迟滞大小? 标签 Vref 连接到 Vref 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tu:

    您是否使用热敏电阻 RT1 来利用线路 OV 功能创建过热保护? 我 不能分享任何内部计算结果、但您可以尝试更改 R23 和 R24。 到目前为止、您尝试了哪些值? 由于迟滞非常小、您可能需要尝试一系列值。

    此致、

    Jonathan Wong