This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:申请适用于 ASU SDSL 3U CubeSat EPS capstone 项目的 BQ25713 Allium GUI 文件

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571019/bq25713-request-for-bq25713-allium-gui-files-for-asu-sdsl-3u-cubesat-eps-capstone-project

器件型号:BQ25713


工具/软件:

尊敬的 TI E2E 支持团队:

我是一名来自 SDSL 的 ASU 电气工程学生、从事一台 3U CubeSat EPS 封装。 我们需要 BQ25713 的 Allium GUI 文件来配置 3.7V 电池充电器。 谢谢!

此致、
Brandon Bennetch
中国人民银行 13
电子邮件:bbennetc@asu.edu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    如果需要默认寄存器设置、它们将存储在器件内。 首次上电期间、充电器将加载默认设置。 您只需设置充电电流即可开始操作。

    此致、

    Tiger