This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:不会对降压或升压模式充电、OTG 工作正常。

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570843/bq25703aevm-732-will-not-charge-buck-or-boost-mode-otg-works-fine

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25720BQ25703A

工具/软件:

大家好、我一直使用几个 EVM 套件。 基于元件数量和简单性、BQ25703A 是适合我设计的最佳选择、我刚收到了 EVM 板。 完成设置和测试步骤时、它未通过 TP22 ILIM_HIZ 步骤、根据该步骤、电压应为 2.2 伏、但测量值为.156 伏、充电器不会开始充电。 电池电压远低于阈值、应触发充电周期。 我购买并测试了几个非常相似的 TI 评估板、没有任何问题。 BQ25720 EVM 是最新的一款 EVM、运行正常。  也许 TP22 低电压是一个线索?

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在 BQ25703A 原理图中、ILIM 是通过两个跳线实现的。 请确保 JP5 开启且 JP6 关闭。  

    如果 ILIM 引脚为低电平、则器件处于高阻态模式、禁止进行开关。 无法充电。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的鸡巴在妈妈的阴道里不停地悸动,鸡巴在裤裆里不停地跳动。

    谢谢。