This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:GUI USB3 Rate 设置有什么作用?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570259/tps25751-what-does-the-gui-usb3-rate-setting-do

器件型号:TPS25751


工具/软件:

TPS25751 GUI 在“USB3"<xmt-block0>“ Port_Config 选项卡中具有名为“USB3 rate“的设置。  这些是端口配置 (0x28) 寄存器的 14:13 位。   TPS25751 技术参考手册将其描述为“保留“(表 3-12)。
该设置控制什么?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我现在正在研究这个问题、今天结束时将会有答案。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我确认这些位确实是保留位、并且是之前版本的 GUI 剩余位。 请忽略它们、因为它们不需要被触摸。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    谢谢!

    问卷中的问题 5(“支持的 USB 最高速度是多少?“) 自动更改 Port_Config 寄存器选项卡中的“USB3 Rate“位。
    -- 问题 5 的建议设置是什么?  请注意、我们的应用包括 USB 2.0 和 3.1 数据。

    问题 5 还会在“USB"<xmt-block0>“ Port_Config 选项卡中自动设置“USB Communication Capable“。 这标记为位 11。 但是、位 11 也在 技术参考手册中指示为保留 (表 3-12)。
     推荐的设置是什么?
    问题 5 还有什么影响?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    问题 5 是唯一需要回答的相关问题。 您看到的是正在更改的内部位、这些位在以前版本中是相关的、但为了简单起见(映射到最新版本/TRM 中)。 如果支持 3.1 数据、可以说是 USB 3.2 Gen1。  

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    谢谢!

    Andy