This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221F:多路复用 (CC1、CC2 和 VUSB) 来使用扩展坞(主)或 USB-C 连接器(辅助)、以便与 USB-C PD 控制器协商

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221F, TPS25730, TPS25751, TPD4S201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569662/tmuxhs221f-multiplexing-cc1-cc2-and-vusb-to-use-either-a-docking-station-primary-or-usb-c-connector-secondary-to-negotiate-with-a-usb-c-pd-controller

器件型号:TMUXHS221F
主题中讨论的其他器件: TPS25730TPS25751TPD4S201

工具/软件:

我是否可以使用 TMUXHS221F(USB/UART 开关)将 2 个 USB-C 连接器的 CC1 和 CC2 线路多路复用至 TPS25751S? USB-C 连接用于连接 60W USB-C PD 源端。 一个是从扩展坞提供的连接、另一个是 方便连接的 USB-C 端口。 坞站将是默认来源。  如果扩展坞不可用、则辅助端口将允许连接 PD 源。  不使用 USB-C 数据线。连接用于协商来自 PD 电源的 12V 5A 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TMUXHS221F 与 USB-C 信号兼容、因此只要由 2.3V 或 5.5V 信号供电、就可以通过多路复用器传递 CC1 和 CC2 线路。 我将在团队中让 TPS25751S 向他们发表评论。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我们能否保证 USB-C PD 电源上的输入电压电平。 根据数据表、TPS25751S 的保护设置为高达 26V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 引脚源的指定限制为 5.5V、但实际上可能会暂时短接至 VUSB。 我可以选择一个继电器来确保电路能够正常工作。 失去 PD 功能会导致器件崩溃、 在 故障树分析中排名很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS25751 是单端口器件、因此我不清楚在连接两个远端时如何在端口之间共享/隔离 VBUS。  如果您正在查看仅适用于单个应用、请考虑使用 TPS25730。   

    对于短接至 VBUS、我们通常建议使用 TPD4S201。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    根据您的建议、我要切换到 TPS25730D 进行我们的工程。 我们的目的是防止未经批准的电源 传递到充电电路。 从本质上讲、我们要求提供等效的 12V 5A 桶形插孔输入。 我已经购买了 TPS25730 EVM、对的设置条件有疑问  自动协商最小受电功率 示例:的表值 ADCIN2 与不一致 最大电压配置表 8.3.12 解码值:  

    您能否澄清不匹配问题、以及是否有更多有关其他最小功率配置的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    未打算暴露表 8-7 中的偶数解码值。  不过、如上所示、最大电压相同、即使电压为偶数、电源路径在不匹配时也不会关闭。  您应该能够使用 EVM 确认此行为。

    此致、

    Chris