This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:更高的输出电压会损坏芯片?

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570835/tps3700-higher-output-voltage-will-damage-chip

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件: TPS3701

工具/软件:

我使用 TPS3700DSER 设计电压比较器、 在我的设计中、OUTA 和 OUTB 具有 4.7k 至 24V 的上拉电阻。 在数据表中、建议输出电压为 18V、最大值为 20V。  

假设此设计将全天候运行、以比较输入电压上限 26V 和下限 21V。  如果我的设计在输出引脚上使用 24V 而不是 18V、那么 TPS3700DSER 芯片是否存在任何故障? 在几个月或几年持续使用 24V 电压运行的情况下、是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS3700 OUTA 和 OUTB 引脚上的电压不应超过 18V。 我们不保证器件在上拉电压大于 18V 的情况下正常运行、在上拉电压大于 20V 的情况下可能会发生永久性损坏。

    我们有一款类似的器件 TPS3701、它在 OUTA 和 OUTB 引脚上支持高达 25V 的电压。 我建议改用 TPS3701、以确保器件正常运行并且不会损坏。

    -亨利