This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-ADJ-CALC:与 Isense 乘法器相关

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571045/tps3704-adj-calc-regarding-the-isense-multiplier

器件型号:TPS3704-ADJ-CALC


工具/软件:

您好的团队、

由于 Isense 为 350nA、因此我将 Isense 倍频器设置为 846.5608、以更接近所需的 2700Ω R2 值。

该值超过建议值 50、因此我想知道它是否仍然可以正常使用、而不会出现任何问题。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    您选择的倍频器值没有问题、不应导致任何问题。

    Jesse