This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54338:外部同步

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570774/tps54338-external-sync

器件型号:TPS54338


工具/软件:

您好、

我正在使用上述 TPS54338 设计 PCB。 该 SMPS 接受 14.5V 作为输入、并输出 3.4V、然后为 MCU 和 ADP5076 双路升压转换器供电。 由于该 PCB 上有敏感的模拟信号、因此我想将 ADC 采样时钟 (2MHz) 与  TPS54338 和  ADP5076 的开关频率同步、方法是在启动后从 MCU 驱动 SYNC 引脚 (3.4V 在线后~1s)。 但是、我收到了模糊的迹象、表明这是否完全可能、因为在 TPS54338/ADP5076 上电后将提供同步时钟。

在 ADP5076 上、我可以使用 MCU 的 EN 引脚、但我无法从微控制器禁用 TPS54338、因为很明显、这会使 MCU 断电。  

您能否检查我是否可以在特定配置的任何点应用同步时钟? 如果不是、是否可以简单地切换 EN 引脚、或者必须在应用时钟之前关闭 VIN?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    • 如果启动前 SYNC 处于活动状态、TPS54x38 将使用 SYNC 时钟工作。

    •如果启动前 SYNC 未处于活动状态、则 TPS54x38 以默认时钟(基于 RT 电阻)工作。  当 SYNC 时钟处于活动状态时、TPS54x38 在 SYNC 模式下工作。

    –如果 SYNC 时钟超出范围 (200kHz 至约 2.2MHz)、则 TPS54x38 在最终频率 (200kHz、2.2MHz) 下工作。

    –运行期间、SYNC 时钟不会被锁定。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、  

    感谢您查找此内容。 我的困惑源于“运行期间“部分、因为不清楚时钟是否需要在 VIN 之前施加、或者足以禁用芯片(当存在 VIN 且 EN 被拉至低电平时)、应用时钟并重新启用 TPS54338?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    调节输出电压后、您可以应用同步时钟将其设置为 2MHz。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    很抱歉、我不确定自己是否理解这一点、也不能回答有关 EN/VIN 的问题。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    无需将 EN 拉至低电平、可以与 Vin 同步时钟。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    但这适用于“同步时钟在运行期间未锁定“。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我要澄清一下、“同步时钟在运行期间未锁定“一语意味着 TPS54338 在启动时不会永久锁存外部同步。 相反、只要在有效 200kHz 至~μ s 2.2MHz 范围内、器件就会持续遵循外部时钟。

    因此:

    *您不需要在 VIN 之前应用 SYNC 或切换 EN。
    *转换器可以以其 RT 频率正常启动、一旦您的 MCU 提供 2MHz 同步时钟、TPS54338 将转换到 SYNC 模式。
    *如果以后移除同步时钟,设备只需恢复到 RT/默认频率。

    简而言之:您可以在存在 VIN 的情况下安全地为器件供电、并稍后在不禁用 EN 的情况下应用同步。

    此致、
    Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    明白了、感谢您的解释。 我认为“锁定“是指内部锁相环如何“锁定“到外部时钟。

    David