This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225:栅极驱动器高侧脉冲处出现异常

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564719/ucc20225-anomalies-at-gate-driver-high-side-pulses

器件型号:UCC20225


工具/软件:

尊敬的 TI 精英:

我使用 UCC20225 来驱动两相步进电机。 根据我的理解、栅极驱动器 HS 和 LS 彼此是反相的

我预计当 LS 也导通时会在 HS 上看到信号。 但我发现、当我放大波形时、低侧会有额外的脉冲、如下所示。

这是如何发生的? 您能否提供一些建议?


图例:

黄色:电机输出电流  
青色:栅极驱动器 HS  
红色:栅极驱动器 LS  
绿色:输入 PWM  
橙色:另一个栅极驱动器 LS  
蓝色:电流检测放大器输出(配置为直列式设置)



驾驶设置:
电动机电源电压:72V  
驱动频率:100kHz  
驾驶 Ipeak:4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    LS 通道(红色)似乎遵循正确的输出结构、但 HS 通道(青色)看起来有很大不同。 我注意到橙色通道(其他栅极驱动器 LS)似乎主要遵循青色通道应输出的预期行为。

    青色通道的电压似乎也很高、峰值为 80V。 这超出了数据表的绝对最大额定值、可能会导致栅极驱动器损坏。 您能否确认 VDDA 的电源电压(假设通道连接到 HS)并确保其处于规格范围内? 如果是、我还建议检查 HS MOSFET、以确保它不会意外地为栅极驱动器 HS 输出通道提供电压。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    问: 您能否确认 VDDA 的电源电压(假设通道连接到 HS)并确保其符合规格?
    答:是的、我为次级电源提供 12V 电压、探测如下图所示。


    我无法理解您的第二个陈述:  
     如果是、我还建议检查 HS MOSFET、以确保它不会意外地为栅极驱动器 HS 输出通道提供电压。“

    您能否提供一些图示以便更好地理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    我的意思是、如果 MOSFET 断开、可能会与 G-D 或 G-S 发生短路 如果 MOSFET 没有断开、那么我们需要更深入地分析栅极驱动器的行为。 您是否能够提供以 VSSA 为基准的 OUTA 波形? 为了验证 OUTA 的行为、OUTA 的波形需要 以 VSSA 为基准。 如果可能、请尝试尽可能靠近 栅极驱动器输出引脚进行探测。 这适用于 OUTA 和 OUTB。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    问:我的意思是、如果 MOSFET 断开、可能会与 G-D 或 G-S 发生短路 如果 MOSFET 没有断开、那么我们需要更深入地分析栅极驱动器的行为。
    答:我应该如何检查以确定我的 MOSFET 可能与 G-D 或 G-S 发生短路? 正如我所知、 当我同时使用万用表探测漏极和源极的连续性模式时、我知道它很短且发出蜂鸣声。

    问: 您能否提供以 VSSA 为基准的 OUTA 波形? 为了验证 OUTA 的行为、OUTA 的波形需要 以 VSSA 为基准。 如果可能、请尝试尽可能靠近 栅极驱动器输出引脚进行探测。 这适用于 OUTA 和 OUTB。

    答:输出 A(青色)和输出 B(红色)已在发布的第一张图像上显示。 两个基准均使用 VSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    您的 MOSFET 似乎已损坏。 如果可能、我会尝试替换为新问题、看看问题是否仍然存在。

    在上面的问题中、我询问 OUTA 的波形以 VSSA(SW 节点)(而不是 VSSB)为基准。 在测量 OUTA 时、您是如何进行探测的? 您提到这两个基准都来自 VSS、并且在上面的图像中、VSS 连接到 VSSB、因此我想澄清一下、OUTA 是以 VSSA 为基准而不是以 VSSB 为基准进行探测。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:  

    感谢您的等待。

    我已更改为差分探头、用于以 VSSA 为基准测量 OUT A、以 VSSB 为基准测量 OUT B。  

    我一直在错误地探测、这就是为什么它显示超过 80V、因为我的基准是输出 A 至 VSSB。  

    因此 MOSFET 仍然正常工作。 下面随附的照片。 圈出的部分显示在同一时间域的 CSA 输出和 PWM 上有振铃。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    我很高兴听到您能确定 MOSFET 正常工作。 如果您对使用 UCC20225 系统有任何其他问题、请告知我、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、您有什么想法如何解决以上提到的振铃问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    如果您的探测尽可能靠近栅极驱动器引脚、而上面的波形就是它的样子、那么我建议尽可能地滤除噪声振铃。 很难判断噪声源的位置、但我会首先查看所有受影响的引脚作为开始。  由于 噪声似乎在初级侧、我建议首先查看 VCCI 和 PWM 引脚。

    此致、

    Will