This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:如何实现电池存在性检测?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570942/bq25751-how-to-achieve-battery-presence-detection

器件型号:BQ25751
主题: BQ25750 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

BQ25751 是否具有电池存在检测功能? 如果是、我们如何才能做到这一点?

客户期望在电池未插入电源侧时、输出会发送一个小占空比脉冲电流进行检测(如果未检测到电池,则电源输出为 0V)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evie、

    BQ25751 无法检测硬件中是否存在电池。 可以通过一种权变措施来检测 I2C 是否存在电池。 当启用充电且电池不存在时、BQ25750 将为电池充电、非常快速地达到终止、电压将下降到充电阈值、电池将再次开始充电。 发生这种情况时、每次发生振荡时都会设置 CHARGE_FLAG、并且在读取后将复位 CHARGE_FLAG。 因此、要检测是否存在电池、您可以每秒读取一次 CHARGE_FLAG、持续 3 次、以检测启动时是否存在电池。

    除此之外、我们无法检测是否存在电池。

    此致、

    基督教。