This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM365R1:TLVM365R1

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM365R1, TPS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570860/tlvm365r1-tlvm365r1

器件型号:TLVM365R1
主题中讨论的其他器件: TPS5401

工具/软件:

你(们)好

我使用这款 TI 模块 TLVM365R1 制作了一个电源 Ckt。 输出电压设置为 3.0V DC

之前的设计成功使用了 TPS5401、这确保其正常运行。

使用 TLVM365R1 的目的是降低成本和元件数量、并在 PCB 上留出更多空间来放置其他一些器件。

使用 TLVM365R1 的新型电源 Ckt 正在在 10V 至 20V 直流输入电压的大范围内正确开发 3.3V 直流电。

该 Vin 来自具有 230V 交流输入和 9V 次级输出的变压器 1.3VA 的次级。

该输出由桥式整流器进行整流、以从 470 μ F、35V 直流的大型 Al EL 电容器提供 10V 至 20V 的直流输入电压。

3.3V 直流电是正确开发的、输入电压范围为 120V 至 250V 交流。

3.3V 直流输出通过 Fluke DMM 进行测量。

DMM 向变压器显示正确的 3.3V 输出电压和高达 160V 的交流输入电压。

但是、当变压器的输入电压增加到超过 160V 时、DMM 上的直流 V 交替显示 OL 和-ve。

由 3.3V 输出供电的模拟和数字板工作正常。

让我担心的正是 DMM 上的这一读数。  

因此、我将 DMM 的范围从直流 V 更改为交流 V

完成此操作后、DMM 上看到的电压与变压器初级侧的交流输入电压相同!

我尝试在 3.3V 和 GND 之间连接一个 10uF 铝 EL 电容器。  但它爆炸成火焰!!

假设由于附近的轨道承载该交流电压、一些交流电压来自 3.3V 直流输出端、如何使用并联电容器或串联电感器来抑制这种情况?

尽管连接到 TLVM365R1 3.3V 直流输出的所有 CKT 都在工作、但我非常担心这个等于变压器交流电压输入的交流信号可能会损坏现场的翘板。

整个电源 ckt 是将 230V AC 转换为 3.3V dc 输出小于 50mA、远低于 TLVN365R1 的容量。

请您提出找到根本原因并解决此问题的建议。

英国 GGTR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Girish、

    感谢您的查询!

    我们会尽快回复您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Girish、

    您能否分享该电路的原理图进行审阅?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Girish、

    此外、您还能分享布局吗?

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sourish

    问题已解决。  问题是我连接了 230 个交流电源、并且互换了相位和 N 连接。

    因此、N 上有一个噪声、也是 PCB GND。  正确连接 230V 交流电源后、问题消失。

    很抱歉打扰您进行此查询。  感谢您的及时回复。  因此、TI 是我最喜欢的 IC 供应商!

    GGR UK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    很高兴听到问题已解决!

    感谢您的友好之辞、我们始终致力于帮助您设计 IC。

    谢谢。此致、

    南迪。