This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:在负电流下使用 TPS1HC30-Q1 SNS

Guru**** 2587505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571184/tps1hc30-q1-tps1hc30-q1-sns-usage-with-negative-currents

器件型号:TPS1HC30-Q1


工具/软件:

尊敬的所有人:

在我们的应用中、有正负电流流动。 负电流由电机制动引起。 如果开关断开、则不会发生这种情况。 在关闭状态下、电机无法移动、因此也无法制动。

如果负电流流动、SNS 引脚将如何反应?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:  

    如果有负电流流动、SNS 引脚将为 0V。  

    谢谢、  

    Patrick