This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403 对于 3.3KW 电源的可行性

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571000/ucc256403-ucc256403-feasibility-for-3-3kw-power-supply

器件型号:UCC256403


工具/软件:

您好专家、

我们正在基于 LLC 开发 3.3kW AC~DC 转换器。

目前、我们有基于 UCC256403A 的 1KW 电源设计。  我们是否可以对 3.3KW LLC 转换器使用相同的 LLC 控制器?

  • 如果有、请提供参考原理图以及栅极驱动电路。
  • 如果不是、请推荐一个适用于在 3.3kW 设计中驱动 MOSFET 的替代模拟 LLC 控制器 IC。

谢谢您、

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    您能不能告诉我 所需的输出电压是多少?

    此致、

    亚米尼。