This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:在 BW 引脚上使用恒定辅助电压

Guru**** 2555590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568317/ucc256403-using-constant-auxiliary-voltage-on-bw-pin

器件型号:UCC256403


工具/软件:

您好:

我使用的是带有无偏置绕组变压器的 UCC256403。 而是为 UCC256403 提供恒定辅助电源。

关于这一点、我对引脚行为和设计工具“UCC25640x 设计计算器修订版 4.0“有疑问。

因此、首先、当为引脚提供恒定电压(在本例中,我使用连接到 VCC 引脚的辅助电源)时、BMT 选项选择是否完全正常工作?

其次、关于设计工具、我调整了单元格 C42 中的值(实际初级/偏置匝数比)、以便单元格 C183(偏置绕组标称电压)中的值反映提供给 BW 引脚的辅助电源。

在所述条件下、设计工具的电芯 C188 和 C190(下偏置绕组电阻器和上偏置绕组电阻器)中是否显示正确的值、或者我是否需要进一步调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我会通过 EOD(IST) 回复您。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     当为引脚提供恒定电压时、BMT 选项选择完全正常工作、在这种情况下、我使用连接到 VCC 引脚的辅助电源?

    是的。 它功能齐全。

    在所述条件下、设计工具的电芯 C188 和 C190(下偏置绕组电阻器和上偏置绕组电阻器)中是否显示了正确的值、或者我是否需要进一步调整?

    是、设计计算器会显示 BW 引脚电阻器的正确值。 当您更改偏置绕组匝数比时、C183(偏置绕组标称电压)变化、您刚才提到、您并未使用偏置绕组、请问您是如何检测输出电压的。

    令人遗憾的是、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini、

    I 检测输出电压并使用通过光耦合器连接到 FB 引脚的反馈环路来影响开关周期。

    您看到此设置有任何问题吗?

    编辑:

    我实现了单独的过压保护、该保护使用不同的光耦合器在初级侧触发小型 BiFET 网络、进而在触发后硬下拉 FB 电压、需要从净电压完全切断才能复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我应该更改我的问题。

    如果我没有偏置绕组、是否可以选择突发模式配置选项(这些选项在 BW 引脚上进行多路复用)?

    编辑:

    啊、在再次检查数据表之后… 我似乎不需要在 BW 引脚上使用电阻分压器网络、只需使用单个电阻器与接地。

    我通过设计计算器的设置稍作弄清楚、然后在字段 C42(实际初级/偏置匝数比)中输入了一个非常小的数字、以有望反映没有任何此类绕组、因此字段 C190(建议的偏置 Windind 上部电阻值)会为字段 C185(突发模式选项选择)中选择的任何选项显示巨大的电阻值。 我希望这个巨大的电阻值在所有子计算中都表现得像开路、并在没有上电阻的 BW 引脚上产生正确的结果。

    如果你看到这些程序有任何问题、我很高兴你指出这些问题。

    非常感谢、此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了 Patrick。

    是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、  

    您能否分享您的原理图和设计计算器 以便更好地理解。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini、查找设计计算器、其中包含当前使用的值以及原理图图片、并(希望)显示所有相关器件。

    顶部是包含当前使用值的设计计算器文件。  e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0-_2D00_-Actual-values.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、您可以删除 BW 上电阻、并将数据表中显示的等效电阻选项保留为 BW 下电阻。

    UCC25640x LLC 谐振控制器特性简要概述与启动指南

    此致、

    亚米尼。