This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353 VBST-LL 超出标准

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570846/tps53353-tps53353-vbst-ll-exceed-the-standard

器件型号:TPS53353


工具/软件:

您好:

    我遇到了一个问题、您能帮我回答一下吗?

TPS53353、VIN=12V、Vout=1.2V、Iout max=16A;示波器使用高压差分探头测量、Bandwidth = 500MHz。

  

16A 负载时为 1、rbst=5 Ω、Cbst=0.1uF;测试 LL PIN6 相位开关振铃最大值=23.9V、VBST-LL(引脚 4/PIN6)最大值=5.85V。最小值=250mV)

   

    

2)我见 SLUA831A 文档、添加 Rs+cs、Rs=1 Ω、Cs=470pF; VBST-LL (pin4/PIN6) max=7.20V、min=–900mV;超出标准(16A 负载)。

  

3)I try Rs=0 Ω~5 Ω 范围、Cs=100pF~3.3nF 范围。Cs 越小、电压 VBST-LL 越低。

、我的问题:

1)VBST-LL 存在超出–0.3?7V~范围的任何风险

2)Cbst、Rs、Cs 调试范围?

3)LL  相位开关振铃 是否会影响电源环路的稳定性、动态负载?

4)示波器是否需要设置带宽限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我检查一下、然后返回给您。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.是的、您不应超过数据表的绝对最大限值、否则它可能不符合数据表中提到的规格、甚至可能会损坏。

    2.请参阅 SSZTBC7 技术文章|德州仪器 TI.com

    3.是的,它可能会影响。

    4、500MHz 就足够了。

    您可以检查您的布局、并尝试减少开关节点振铃、这将有助于减少 BST-LL 振铃。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitesh:

      1)Rs、Cs 范围?任何值均正常?

      2)SLUA831A 文档是否不正确? “请参阅 SSZTBC7 技术文章| TI.com、 与之有何区别?

      3)Cbst 值可以将调试值更改为?0.1uF?0.22uF 等...

      4)rbst=5.1 Ω、Cbst=0.1uF、BST-LL 振铃范围正常。 但是、 开关节点 具有振铃、μ s、我们不能增加 Rs、Cs?

      5)VBST-LL 范围规格为直流值、我们是否可以接受~μ s 脉冲、类似于 LL?

        

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.通常您可以将 Rs 保持在 1 - 20 欧姆范围内、并相应地计算电容器、这将在某些 pF 中实现

    2.是的,你可以参考  SLUA831A 也,它类似

    3、自举电容器应仅为 0.1uF、因为它是根据内部 MOSFET 电容器进行设计的。

    4.增加 Rbst 可能会降低效率,因此最好调整 Rs 和 Cs 以减少振铃。

    5.没有 VBST-LL 不应超过绝对额定值,解决开关节点振铃会降低这个电压。

    - Hitesh