This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:如何设计带有 LM51772 多相并联运行的电源板

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM51770, PMP23377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570329/lm51772-how-can-i-design-a-power-board-with-lm51772-multiphase-work-in-parallel

器件型号:LM51772
主题中讨论的其他器件: LM51770PMP23377

工具/软件:

大家好、TI 的专家

  我的设计任务是输入范围为:9V - 40V 电压输入、1kW 功率输出、12V 电压、意味着输出电流超过 80A。

  因此、我必须找到一个芯片能够输出 20A 电流、并且可以配置为多相并联工作。 我发现 LM51772、whcih 是一款具有外部 MOS 的降压/升压控制器、可以并联工作。

  但是、我只能发现 LM51772 在 2 个并联 芯片上工作、在这种情况下、该电路板无法提供 1kW 的输出功率。 它需要 4 个芯片并联、才能提供 1kW 功率和良好的散热条件。 在我的心目中

  我的问题是、LM51772 是否可以在 4 芯片并联结构中提供 1kW 功率。 如果不能、我还能有什么其他选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng

    请查看该参考设计: PMP23377 参考设计| 德州仪器 TI.com

    它使用 LM51770、我认为这可能是适合您的解决方案的器件。

    输入和输出电压额定值不同、但可以看到并联的情况。 此外、您还可以在数据表应用部分找到有关如何并联器件的信息。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Brigitte

      感谢您的答复。

      但如 PMP23377 测试报告所述、1.2kW 输出功率由 53V 的输出电压决定、可提供 23A 的电流。 这意味着、该电路板还具有 20+A 的输出电流、在这种情况下、如果将输出电压变为 12V、则输出功率就像 250W。  

      在 LM51770 的数据表中、我只能发现两个芯片在多相应用中并联工作、如下所示、这意味着它与 LM51772 具有相同的输出能力、无法达到额定的 1kW 输出功率设计目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng

    LM51770 和 LM51772 具有相同的输出功率功能。 因此、如果并联 2 个 LM51770、则该引脚的输出功率能力是一个 LM51772 的两倍。

    数据表中显示了并联 2 个器件、但可以根据需要并联尽可能多的器件。 是的、我建议并联 4 个转换器来获得 1kW 功率。

    此致、
    Brigitte