This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289-Q1:需要具有数字 (I2C) 可编程性的隔离式直流/直流转换器、可实现 10V 至 20V 输入和 30V 输出 3A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289-Q1, TPS55289, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569127/tps55289-q1-need-isolated-dc-dc-with-digital-i2c-programmability-for-10-20v-input-and-30v-output-3a

器件型号:TPS55289-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55289LM5155

工具/软件:

您好:

我正在开发一款 hobbyist 电源项目 。 我想设计一个具有以下特性的直流/直流转换器:

  • 数字控制: I²C 可编程性

  • 输入电压范围: 3V 至 36V

  • 输出电压范围: 0.8V 至 22V 或更高

  • 输出电流: 最高 3A

我像这样检查了器件 TPS55289-Q1 、它符合大多数这些要求。 不过、该器件 非隔离式 对于我的应用程序、我需要 在输入和输出之间实现隔离

我的问题是:

  1. TI 是否会提供任何技术 隔离式直流/直流控制器或模块 I²C 具有类似规格的数字可编程性(μ V 或类似)的器件?

  2. 如果没有、最好的方法是什么 在输出端添加隔离 同时保持数字控制电压的能力(例如,通过将 TPS55289-Q1 与另一个隔离级结合)?

目标是实现供实验室/业余爱好者使用的隔离式可编程电源。

非常感谢您的指导。

此致、
Sebastián μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的联系。

    正确、TPS55289 是非隔离式直流/直流转换器。 我将期待其他专家来看看是否有任何其他解决办法。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    对于隔离和要求、可以使用非同步升压控制器(例如 LM5155)、但这没有 I2C 可编程性、我不记得我们有任何可编程性。

    对于可编程性、请查看以下应用手册(尤其是第二个):

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt343/sszt343.pdf

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt335/sszt335.pdf

    此致、
    Brigitte