This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:基于之前使用的器件 (TPS562200)。 我需要一些关于新设计的建议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200, TPS564247, TPS564242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569807/tps562200-based-on-previous-used-part-tps562200-i-need-some-recommendation-for-new-design

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他产品: TPS564247TPS564242

工具/软件:

我们 在之前的设计中使用了 TPS562200、条件为:

输入电压 5V

输出电压 1.25V

负载电流 750mA

目前、我们对新工程有如下新要求:

输入电压 3.3V

输出电压 1.25V

负载电流 3A

请帮助您推荐合适的器件、如果可能、我们希望参考设计和为电路指定的 BOM。

P.S:如果可能、额外的纹波要求低于 20mV