This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:输出电压设置错误

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571149/tps546d24s-output-voltage-setting-error

器件型号:TPS546D24S


工具/软件:

您好:
 在配置后、我们构建了 40A 单相 PCB、每个 PCB 具有 4 个 IC (TPS546D24S)、而一些 IC 在没有负载输出的情况下进行电源转换的结果显示约为 6.5V。

我们已经检查了点数和 Vout 以及 Gosns 和 GND 之间的反馈电阻、即 49.9 Ω。
我们已经检查了点数和点数之间的电容器两端电压、即与输出电压 6.5V 相同
并还检查了 IC SW 引脚上的输出、下面是 SW 引脚输出的图像

上图表示输出电压为 6.5V、其中设定电压为 0.55V (SW_OUTPUT 为 6.5V)


SW_OUTPUT、用于在 0.55V 下工作 IC

随附了原理图以供参考
e2e.ti.com/.../EPU40X4_5F00_6LAYER_5F00_1.pdf

提前感谢您的帮助
谢谢。此致、
Nagendra