This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:短路电流限值

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550548/tps2490-short-circuit-current-limit

器件型号:TPS2490


工具/软件:

您好团队:

问候!!!

我们在设计中使用“TPS2490DGSR"来“来限制制动器的电流。 已连接电路卡扣、以供参考。

为了解决 EOL 问题、MOSFET Q13 在最新版本中被替换、从 FDB024N06 (Fairchild) 到 STB100N6F7 (ST Microelectronics)。

现在,在测试时,短路行为发生了巨大变化。 旧版本将电流限制为 5A、而新设计显示为 60A 并损坏下部电路元件。

我想知道,通过改变 MOSFET Q13,具有相同的短路保护,在这个基于 “TPS2490DGSR"的“的主机交换电路做什么(修改).

我提供了 MOSFET Q13 器件型号、因为专家可以区分所需的参数、而我很想念提供所需的规格。

提前感谢所有的支持。

谢谢。此致

G R K Nagaraju  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  您能否请对两个 MOSFET 执行以下实验并共享波形?

    1. 启动至短路(示例:TPS2490 数据表中的图 21)、
    2. 负载阶跃(示例:TPS2490 数据表中的图 24) 
    3. 输出热短路(示例:TPS2490 数据表中的图 25) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的建议。 我可以进行良好电路板的测量。 但对于损坏的板,我不确定我是否可以捕获的捕捉. 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    我能够按照  FDB024N06 (Fairchild) 的建议在 Q13 拍摄,然后在 Q13 拍摄 STB100N6F7 ( ST Microelectronic)。  

    我随附在这里。 当 我提到 MOSFET 已切换至 STB100N6F7 (ST Microelectronics) 时、元件正在损坏、并且示波器显示其探针上存在过压、因为电流探针上似乎存在巨大的电流。

    我的问题  

    1) 电流似乎不能正常工作。 应该将电流限制为 16A。 功率限制是否允许过流并损坏器件?

    2) 出现故障时、为什么栅极信号没有完全关闭?

    3) 什么使 STB100N6F7 (ST Microelectronics) 特别适用于主机交换控制器不限制电流的情况?

    4) 如果我只是删除功率限制的功能会发生什么情况?  

    5) 在 Q13 上与 STB100N6F7 (ST Microelectronics) 配合使用的电路是否需要进行任何更改?

    请在这里帮助我。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2490DGSR_5F00_Captures.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将浏览波形、然后由星期一返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 您是否成功解决了此问题?  我有一个类似的问题。 它在一些电路板上工作、但在其他电路板上不工作。 如果出现热短路或冷短路、MOSFET 会灼伤严重。