This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056:电路功耗评估。 和 UCC28056 功耗测试方法

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570319/ucc28056-ucc28056-circuit-power-consumption-evaluation-and-ucc28056-power-consumption-test-method

器件型号:UCC28056


工具/软件:

尊敬的专家:

  • UCC28056 的解决方案。 输入 220V 交流、输入功率为 85W、输出功率为 80W。 此时、转换效率为 95%。 但在断开负载和后端光耦合器后、可以发现 在空载条件下、电路的功耗为 0.4W。 这是正常的吗?
  • 或者、是否有办法测量 UCC28056 的功耗、证明我们产品的功耗符合标准。
  • 这是客户 PFC 电路的原理图。  e2e.ti.com/.../2728.pfc.pdf

此致、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我们的回复可能会有延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    感谢您的答复。 客户测试了 UCC28056 EVM。 反馈控制的待机功耗也具有 0.3W 功耗。 我认为它相对较高、因此我可以推荐一个参考设计、它要求 PFC+LLC 消耗约 0.15W、输入 85W 220VAC、输出 80W

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    您能告诉我客户的应用、因为他们的要求约为 95%、还请询问输入和输出电压(如果可能)原理图。

    此致、

    亚米尼。