This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92380:有关上电后 SW 端子行为的问题。

Guru**** 2927620 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380, TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560730/tps92380-question-about-sw-terminal-behavior-just-after-powered-on

器件型号:TPS92380
主题: TPS92360 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我的一个客户是使用数据表第 28 页图 9-4 所示的 SEPIC 电路评估 TPS92380。
此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
由于微控制器的初始设置、VDDIO/EN、SYNC 连接到 VDDIO/EN 以及 PWM 端子为高电平
并在上电后持续大约 5ms。 之后、VDDIO/EN、SYNC 和 PWM 端子变为低电平。

大约 60ms 后、SW 端子会多次循环打开和关闭、然后变为低电平。
在此时序处、VOUT(整流器二极管的阴极侧)的电压升高。

TPS92380 的该 SW 端子开/关循环是否正常行为?
换句话说、软启动开始后、即使 VDDIO/EN 端子在软启动期间设置为低电平、SW 是否会在软启动结束时多次循环开启和关闭?

问题 2:
当 SW 多次导通和关断时、SW OVP 和输出 OVP 保护是否通过 VDDIO/EN = L 正常工作?
如果答案为否、是否可能会因 SW 端子电压和输出电压上升而损坏 TPS92380?

问题 3
8.3.1.2.1“使用两分频器“和 8.3.1.2.2“使用 T 分频器“中的信息和公式是否可应用于 SEPIC 模式?

问题 4
9.2.3.1“电感器选择“的内容是否适用于 SEPIC 模式?
它还规定“对于大多数应用、建议饱和电流额定值至少为 4.1A。“
然而, TPS92380 的最大电流 IMAX 是 120mA ,远超过 4.1A。
当电感饱和电流小于 4.1A 时、需要考虑什么?为什么将其设置为 4.1A?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    请给我一些时间进行检查。 谢谢。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我将等待你的下一个答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    感谢您的理解。 这些天我很忙。

    我将在下一个星期一回复您。 很抱歉。

    谢谢、

    Collin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    非常感谢您的支持。

    如果您有任何信息、请告诉我您的最新信息吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    对不起晚了,下面是我的答案;

    只要 VDDIO/EN 为低电平、Q1:SW 就会停止周期。 在 MCU 将 VDDIO/EN 设置为低电平后、您看到 SW 持续循环的原因是 VDDIO.EN 到 GND 中存在一个电容。 需要一些时间才能放电至 0。

    Q2:与 Q1 相同

    问题 3:是的、可以使用。

    Q4:120mA 是器件的信号通道、而不是总电流。 由于 VIN 和 Vo、电感器峰值电流可能大于输出电流。电感器饱和电流设置为 4.1A 的原因是我们必须将电感器电流限值保持在低于 I_sat。  这样可以防止在短路情况下电感下降过多。

    我们能否知道此器件的工程信息和 EE? 您可以联系我进一步讨论。

    colin-chen@ti.com

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    非常感谢您的答复。

    很抱歉、我在上一季度告诉过您一个错误的解释。

    错误: 大约 60ms 后、SW 端子会多次循环打开和关闭、然后变为低电平。

     2~3:大约 60ms 后、SW 端子会多次(8 μ s 次)循环打开和关闭、并进入 OFF 状态。

    他们使用示波器检查 tps92360 的 VDDIO/EN 引脚。 上电后 5ms、VDDIO/EN 处于 L 电平。 VDDIO/EN 电平保持在 L。但是、上电后总共 65ms、SW 端子会在关断之前多次导通和关断。 此时、VDDIO/EN 为 L 电平。

    问:如果 VDDIO/EN = L、SW 端子在任何情况下都不会打开吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我一些时间来检查它。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    当 EN=L 时、SW 不会切换

    您能给我展示一下原理图吗? 和波形?

    通过描述来了解问题并不直接。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    非常感谢您的答复。

    您能告诉我您的电子邮件地址、因为他们不想透露原理图和波形吗?
    我会在收到您的电子邮件地址时将这些信息发送给您。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我的电子邮件地址:colin-chen@ti.com。

    让我们转移到电子邮件支持。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    非常感谢您告诉您的电子邮件地址。

    很抱歉、我的答复很晚了。

    我向您发送了一份文档、但由于我的错误、消息未送达(电子邮件地址输入错误)。

    我又给你发了一个解释。
    请您看一下、请给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    当然、让我查看您的电子邮件。

    暂时关闭此线程。

    谢谢、

    Colin