This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:续流二极管中的耗散能量

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568962/tps1htc100-q1-dissipated-energy-in-freewheeling-diode

器件型号:TPS1HTC100-Q1


工具/软件:

您好、

我已经研究了应用手册 SLVAE30、并观看了有关高侧开关和电感负载的视频。

电感性负载大多是未知的、但会处于 1500mH 区域、电流约为 1.2A、电源电压为 24V。  考虑到这一点、我选择的任何高侧开关都需要外部钳位器件(续流二极管或 TVS 解决方案)、因为存储在电感器中的能量位于 1.2J 区域。

纵观 SLVAE30 以及我发现的一个演示文稿(Cameron Phillips 使用电源开关驱动电感负载)、有一个关于续流二极管耗散能量的一般公式、即:

0.8 * L *(Vsup / R)*(Vf / R)

这摘自演示文稿的第 12 张幻灯片。

代入普通二极管的值 (Vf = 1V) 和计算出的 20 Ω 电阻、可得到 0.072J。  这远小于电感器中存储的能量。

您能告诉我哪里出了问题吗?  能源肯定必须得到保护?

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我正在检查这个,我会回来给你。

    谢谢、

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我还计算了续流二极管上的存储能量为 1.08J、耗散能量为 0.072J。  大部分能量都耗散在电路的电阻元件上。 二极管为 P = I x VF、电感器+电缆电阻为 P = I^2 x R。

    谢谢、

    Rishika Patel