This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:FCC SOH 更新

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571333/bq78350-r1-fcc-soh-update

器件型号:BQ78350-R1


工具/软件:

您好、

在第 9.1.7 节中、当 Current ()≥3C/32(电池容量为 12120mA、另一个为<xmt-block1> 9090mA</xmt-block>) 时 9090mA 时、)、BQ78350-R1 会执行基于 EDV 的 RC 调整。

但是、我将过载电流配置为 200mA。  

当当前为 120mA 时、将按预期进行更新—此时将更新 FCC。

这是正常行为吗? 我想了解这种情况下会发生什么。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果当前为–120mA 且您的设计容量为 12120mA 或 9090mA、则不应看到 FCC 更新

    12120mA h*3/32[1/h]= 1136mA
    9090mA h*3/32[1/h]= 852mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_PANA_5F00_24A_5F00_CFG_5F00_V_5F00_1.3.0.6.gg.csv

    这是我的配置文件(电池容量:9090mA)。 请检查并告知您的反馈或更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了您的配置和固件规则。 如果 RM <= BatteryLow%*(FCC - ReserveCapacity)/100、则电量监测计将应用过载和 3C/32 规则

    您的电池低电平参数仅为 4%、因此在大多数情况下、如果电压降至 EDV2 以下、则不会满足该规则。