This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:用于创建黄金映像的学习周期

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567693/bq27520-g4-a-learning-cycle-for-creating-a-golden-image

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我正在运行一个学习周期、为 BQ27520-G4 创建黄金映像。

在第一个周期中、Update Status 转换为 0x02、并且 RA0 表被更新。

(1)

但是、Ra0x 表没有更新、因此需要两个周期、对吧?

(2)

创建黄金映像时、Ra0 默认值是否不需要任何操作?

(3)

BQ27520-G4 有两个表:RA0 和 RA1。

RA1 默认值、RA1 表和 RA1x 表应该是什么?

是否需要手动将 Ra0 表重写为 RA1 表、将 Ra0x 表重写为 Ra1x 表?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们再次调查了 E2E。

    BQ27520-G4:在学习周期内将状态从 0 更新为 2 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    BQ27520-G4:学习后:应该复制哪些值? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

    上面的两个线程是有帮助的,但我仍然不明白什么。

    我运行了两个学习周期来解释错误。

    (a) Ra 表:

    此时、RA0 和 RA1 处于以下状态。

    除了 Ra 标志 00 和 55 外、RA0 和 R0x 的阻抗表几乎相同。

    我理解 Ra 状态学习为 0x00、但 TRM 中未提及 Ra 标志。

    将 RA0 表复制到 RA0 默认值、RA1 默认值和 RA1 表。

    将 Ra0x 表复制到 Ra1x 表。

    以下流程是否存在任何问题?

    还是应该将 Ra0 Default 和 RA1 Default 保留为初始化合物 ID 值?

    (b) OCV 表

    OCV 表中的 Qmax Cell 和 Update Status 未更新、但可以按原样保留、还是需要手动输入它们?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需在 Ra 表之间手动复制。 在正常使用期间、电量监测计将自动执行此操作。

    QMax 和 Update Status 也必须自动更新。 请勿手动更改 QMax 或 Update Status。

    Qmax *必须*在干净的学习周期内进行测量。 这是强制性的、因为 QMax 是 DOD 的基础、而 DOD 是编制 Ra 和 OCV 表索引的基础。 因此、如果您只将其设置为看起来合理的值、则整个电量监测算法可能会明显关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    告知我们更多有关您的答案的信息。
    在您的答案中:
    (A) Ra Table 可以保留学习的 Ra0 Table 和 Ra0x Table、无需将其复制到 默认为 Ra0 、RA1 默认值、RA1 表和 RA1x 表。
    所以 默认为 Ra0 不需要更改为初始化合物 ID 值?
    (b) 不应更改 Qmax Cell 和 Update Status。
    我知道 Qmax Cell 和 Update Status Gas Gauging 会在学习循环期间更新。
    我问的是 Qmax Cell 和 Update Status 在 OCV 表中
    我们使用的电池模型是 UF463443。
    ChemID = 7661 (UF463443) 报告是从 GPCCHEM 获得的。
    当设置化合物 ID=7661 时、OCV 表中 QMax Cell 的初始值为 1000mA h
    我们使用的电池的额定容量为 820mA
    设置化合物 ID 时、OCV 表中的 Qmax Cell 是否应保持设置的初始值?
    (C) 是否可以使用 SOH = 93%作为黄金映像?
    此致、
    Masashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量仪表的设计并不会使这种情况变得如此复杂。 只需运行一个学习周期、电量监测计就会自动更新正确的 Ra 表及其状态参数。

    更新状态相同。 只有在更改 Update Status 0/1 并且仅在 State 类(而不是 OCV 表等)时、才会在学习周期开始时(以便电量监测计知道您将要运行的是一个学习周期)。

    关于 Qmax:必须由电量监测计学习该值。 除非您有自定义的 ChemID、否则初始设置没有意义、甚至只是一个起点(但非常精确)。 如果运行一个干净的学习周期(状态子类中的 Update Status 0/1 开始时为 0)、则学习周期中的第一个结果为 QMax、它将与测量值完全一样进行更新(无滤波器)、然后 Ra 表更新(电量监测计将自动使用正确的 Ra 或 RAx 表)。 该电量监测计的唯一半复杂方面是它支持两个不同的电芯、因此您必须确保它始终选择正确的电芯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我知道您的答案可以总结如下:

    您能回答“是/否“吗?

    (a)

    学习的 Ra0/Ra0x 不需要复制到其他 Ra 表。(是/否)

    如果以上答案是肯定的、请删除下面的两个线程、因为它们可能会继续给许多人造成混淆。

    BQ27520-G4:在学习周期内将状态从 0 更新为 2 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    BQ27520-G4:学习后:应该复制哪些值? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

    (b)

    无需手动更改 QMax Cell 和“Update Status“ OCV 表

    默认设置没有问题、即从 GPCCHEM 获得的最佳化合物 ID。(是/否)

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电量监测计支持两个独立的电池(相同的制造商/型号)、因此它具有 Ra0 (X) RA1 (X) 以及 Update Status 0/1 和 Qmax 0/1

    如果您只运行一个电芯的学习周期、或者可以将数据 (Ra (X) 0/1、Qmax0/1、Update Status 0/1) 从一个复制到另一个、那么电量监测计使用哪个电芯无关紧要、则需要确保电量监测计始终使用同一个电芯(检查 TRM 中的仲裁章节)。

    如果运行成功的学习周期、则不应更改任何 Qmax 数字。 Qmax 必须正确、因此如果您未*不*运行成功的学习周期、则必须将所有 Qmax 数字设置为正确的值(您不知道是否运行了学习周期,因此手动编辑是没有意义的,并且只有在您确切知道自己在做什么(例如复制已知的工作配置)时才需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们明白、“Ra Tables“和“OCV 表中的 QMax Cell(不在 Gas Gauging 中)“不应在学习周期后手动更新。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    请再次对 BQ27520-G4 入门指南中列出的以下项目提供您的意见。

    BQ27520-G4 快速入门指南

    本文档包含要复制到默认和另一侧的说明。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是因为该电量计支持两节电池、其思路是当新电池时、两者的行为相似、因此您不一定需要运行两个学习周期、并且可以在 0 和 1(或 1 和 0 之间复制,具体取决于在学习周期中更新的是哪一个)。

    这就是我在上一个答复中的意思:“如果您只为一个单元格运行学习周期、或者可以将数据 (Ra (X) 0/1、Qmax0/1、Update Status 0/1) 从一个复制到另一个、这样测量仪表使用哪个单元格无关紧要、那么需要确保电量计始终使用同一个单元格(检查 TRM 中的仲裁章节)。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    由于我们假设您要更换容量相同的电池、因此我们将按照快速入门指南复制 Ra 表。

    在这种情况下、Ra0 默认值、RA1 默认值、RA1 表和 Ra1x 表中的以下 Ra Status 和 Ra Flags 设置是否正常?

    /******************************************************************************************************** /

    将 RA0/RA1 默认值、RA1 表和 Ra1x 表中的 Ra 状态从 FF 更改为 00

    在 RA0/RA1 默认值、RA1 表和 RA1x 表中将 Ra 标志保留为 55

    /******************************************************************************************************** /

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用相同的制造/模型单元格、则可以复制 0 和 1 之间的数据。