This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:有关处理 TPS25751S 中未使用的 GPIO 的说明

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571870/tps25751-clarification-on-handling-unused-gpios-in-tps25751s

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

我的客户目前正在使用 TPS25751S 进行设计、并且对如何正确处理未使用的 GPIO 引脚有疑问。

根据数据表(表 5-2)、GPIO0/1/2/3/4/5/6/7/11 应“不使用时接地“。 同时、TRM 描述了 GPIO 可以通过寄存器设置配置为具有可选内部下拉电阻的输入。

要确认:

  1. 对于未使用的 GPIO、建议的做法是将引脚物理连接至 PCB 上的 GND(如数据表中所述)、而不是仅让它们保持未连接状态并依靠内部下拉配置?

  2. 对于I2Cc_IRQ、数据表指出“未使用时请勿接地“、而I2Ct_IRQ可连接到 GND。 您能否确认此解释是否正确、以及是否需要其他预防措施?

  3. 您是否还建议在固件中将未使用的 Hi-Z 配置为输入/GPIO、即使它们已经在板级连接到 GND?

为确保在硬件和固件中正确处理未使用的 GPIO 引脚、我们将不胜感激。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Conor-san、

    请在下面找到答案:

    1. 建议将其物理接地。 复位后、IO 为高阻抗、因此内部下拉电阻不会激活。 虽然在复位后具有高阻抗时将它们悬空不会产生很大影响、但将它们接地可保证已知状态。
    2. 您的理解是正确的。 由于这是中断的输入、因此建议不要将引脚接地。
    3. 所有 IO 在复位后都已经具有高阻抗:

    建议将这些引脚设置为高阻抗、因为这有助于确保在引脚上不会看到错误的电势。  

    此致、
    Tim