This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0:LM706A0RRXR 能否在为 LM70660RRXR 设计的 PCB 上正常运行?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568092/lm706a0-can-the-lm706a0rrxr-operate-properly-on-a-pcb-designed-for-the-lm70660rrxr

器件型号:LM706A0


工具/软件:

尊敬的 E2E 支持

我的客户使用 LM70660RRXR 设计了一款 PCB、但该器件目前在 TI store /市场缺货。
LM706A0RRXR 能否在为 LM70660RRXR 设计的 PCB 上正常运行、而无需进行任何修改?
此外、LM70860RRXR 或 LM70880RRXR 是否在直接替代器件的同一电路中工作?

谢谢
Hiroyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hiroyuki

     如果  LM706A0RRXR、则必须使用 Rs 4mΩ。 此外、您还必须 6mΩ 对 LM70860RRXR 使用 Rs =RRXR 、对 LM70880RRXR 使用 Rs 5mΩ。  

    应根据新的 Rs 选型更新其余外部元件。  https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC 

    <LM70860RRXR >  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL San

    我还有一个问题。
    例如、如果用户希望将 LM706A0RRXR 与 LM70660RRXR 具有相同的电流限制设置、是否可以将 Rs = 6mΩ 与 LM706A0RRXR 搭配使用?

    谢谢
    Hiroyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hiroyuki-San  

    “你想做什么?“ 是的、可以将 10A 器件 (LM706A0RRXR) 与 6mΩ 检测电阻一起用于 6A 应用。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL San

    感谢您的及时回复。

    谢谢
    Hiroyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推广 SR WVB 设备。 如果您有任何疑问、请随时与我联系。
    - EL