This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:TS 引脚热敏电阻配置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571961/bq25630-ts-pin-thermistor-configuration

器件型号:BQ25630
主题中讨论的其他器件: BQ25638

工具/软件:


你(们)好

我必须调整​​不同热敏电阻 (Cantherm 的 PN MF520003600) 的 T1 和 RT2 值。

在哪里可以找到​​项目 7.2.6.4.2 中所述公式所需的 VTS_COLD 和 VTS_HOT 的值?

BR

Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:  

    为了便于参考、您可以参考 BQ25638 数据表中的 VTS_COLD 和 VTS_HOT 值、这些值可在 TI.com 上找到。 BQ25630 的 TS 引脚设计设置为与 BQ25638 相同。  

    在默认寄存器配置下、VTS_COLD 典型值为偏置基准的 73.25%(偏置基准为 VREGN 上拉电源)、VTS_HOT 典型值为偏置基准的 34.50%。 如果需要、您可以通过 I2C 配置灵活调整这些阈值。  BQ25638 数据表中的表 7-2 显示了用于更改 VTS_COLD、VTS_HOT 等的可用选项  

    此致、

    Garrett