This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431 的阴极电压额定值 (VKA)

Guru**** 2560200 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570850/tl431-cathode-voltage-ratings-vka-of-tl431

器件型号:TL431


工具/软件:

您好:

在数据表中、在 建议运行条件下、阴极电压 (VKA) 的最大值为 36V。 但在我们的应用中、我们可能会将此值交叉到 42V。

我的问题是、如果我们将通过它的电流 IKA 限制为~μ A 2mA、此并联稳压器 IC 是否仍然能够维持 42V 的 VKA (Pd =~84mW)? 它是否会对 IC 的可靠性或寿命产生任何影响?   

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    感谢您的提问!

    对于 TL431、不建议 VKA 超过 42V、因为这也高于绝对最大额定值 37V。 超过绝对最大额定值可能会损坏器件。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    非常感谢您的答复。 我会考虑这个问题、我只是想避免使用额外的限压电路组件来保持 VKA < 36V、并且由于传入的电流 (IKA) 已经过调节、因此我认为可以确认它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    很高兴我能提供帮助。

    如果您没有其他问题、我将继续、关闭此主题。 要重新打开此主题、只需回复此消息!

    此致、

    Andrew Li