This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:在没有适配器的情况下、VSYS 被拉至低电平

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571427/bq25710-vsys-is-pulled-low-without-an-adapter

器件型号:BQ25710


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

在测试 BQ25710 时、我们发现、当设备关闭时、VSYS 将在拔下 适配器约 20 秒后断电、并在 3 秒后恢复。

原理图如下所示:

我们捕获的波形如下(蓝色表示 VDC、黄色表示 VSYS、绿色表示 VBUS):

寄存器设置如下:

您能否帮助分析此问题的原因?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    我认为您可以将输入电压寄存器设置为 18V 左右、该适配器无法支持系统负载。  

    此致、

    Tiger