This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:将 Cboot 过充

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571896/ucc21520-overcharge-cboot

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC21521

工具/软件:

尊敬的专家:

在常见问题解答文章中、它解释了当出现 Cboot 过充事件时、Rboot 需要增加死区时间。

我的客户似乎有类似的问题、只是他们的产品已经批量生产。 他们发现故障率为 3%。 交换 UCC21521 后、该电路就可以再次工作。

我的问题是:此 Cboot 过充问题是否会导致 UCC21521 损坏?

谢谢、此致、

Barton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barton:

    客户在系统中看到哪些类型的故障?

    UCC21520 和 UCC21521 在设计上应该相当相似、并且它们在系统中应该具有相似的性能。

    此外、如果您可以分享原理图/布局、我可以查看该图以发现任何潜在问题。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki