This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何恢复 BQ27Z561 电量监测计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562279/bq27z561-how-to-recover-bq27z561-gas-gauge

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

大家好!

使用 bqStudio + EV2400 + BQ27Z561-EVM 成功从 BQ27Z561 获取 Golden Image 后、我尝试使用从 EVM 提取的黄金映像对自己的 PCBA BQ27Z561 电量计进行编程。  开始时 bqStudio + EV2400 通信良好、我启动编程、在编程过程中出现故障、电量监测计使用 bqStudio + EV2400 或我自己的 MCU 均不再响应。

有没有办法可以恢复电量监测计?  我尝试了多个测量仪表,现在我得到了多个测量仪表没有响应。  仪表是否能够恢复?  

我在这里附加了 Golden Image、以防您看到此图像是否有任何问题。

我几次使用同一 EVM 的不同设置完成了该过程、但这次我设置了 EVM 的内部检测设置、定制 PCBA 也无法工作。

e2e.ti.com/.../internal.bq.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加 相关的 .gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    电量监测计是否在 0x16 地址处确认?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、仪表没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电量监测计是否在 0xAA 地址处确认?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、仪表没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否能够用已知良好的装置与电路板进行 ABA 交换?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny

    很抱歉、我不知道 ABA 是什么。  经过几天的尝试不成功,我放弃了,只是换了新的测量仪表继续移动.  无论如何,谢谢。