This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:在器件已经过编程后、在保护器硬件寄存器中修改保护器配置。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567556/bq27z746-protector-configuration-is-modified-in-protector-hardware-registers-after-device-has-already-been-programming

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 BQ27Z746 进行 BMS。

  在 PCB 板上进行测试之前、我的客户已经在保护器硬件寄存器中对保护器配置进行了编程  、但在测试板期间、他们发现一些保护器配置在某些器件中进行了修改、您之前是否会遇到这种现象? 导致此问题的因素有哪些?

下面的我展示了 已修改和未修改的保护器配置。

修改日期:

示例 1#:

样本 2#

未修改并保留客户的正确配置

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    今天上班的时候、我是否能收到您的反馈?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请确保您按照 本应用手册中的步骤操作。  

    此致、  

    Jonny。