This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:如果电池组 PCB 板上没有电池电量监测计、如何对其进行编程

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566915/bq27z746-how-to-program-the-battery-fuel-gauge-if-it-is-not-on-battery-pack-pcb-board

器件型号:BQ27Z746
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

 TI 电量监测计是否可以位于系统板上、但不能位于电池组 PCB 板上(由于 PCB 板尺寸限制)?  如果是、  若要对电量监测计 IC 进行正确编程、应遵循哪些步骤?  

方波时钟  

1.如果电量计位于系统板上,并且无法通过 BQstudio 访问,如何将 chem ID 闪存到电量计中?

2.电池组学习周期是否仍需要创建黄金映像, 即使电量计不在电池组上?

3.如果没有 BQstudio、黄金映像可以通过 I2C 进入电量计吗?  如果是、 是否有指示?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1.最初必须使用 bqStudio 将 chemID 刷写到电量计中以获取黄金映像。  

    2.是的。  

    3.是的,请参阅 此常见问题解答 ,了解如何解释黄金映像中的命令。  

    此致、  

    Jonny。