This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:BQ27Z758 是否随附默认固件

Guru**** 2641035 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563597/bq27z758-does-bq27z758-ship-with-default-firmware

器件型号:BQ27Z758
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

我使用的是 BQ27Z758 环境、这是一个空间非常受限的环境。  我无法轻松连接外部 EV2400。  BQ27Z758 是否已安装默认固件、以便我可以通过本地微型软件专门与之通信?  此外、是否有任何类型的代码库可在 MSP430 上运行以连接电量监测计、或者我是否必须从头开始创建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会问、因为我甚至没有看到在微控制器 (MSP430G2553IRHB32R) 和电量监测计 (BQ27Z758YAHR) 之间的 I2C 总线上向我的 0xAA 发送的 ACK。  除了这两个器件外、SDA/SCL 线路上唯一的器件是一对 10K 上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是、电量监测计随附默认固件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果我假设默认固件应该确认 I2C 从地址 0xAA(0x55 + R/W 位)开始。  对为什么不会这样做有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    确保将通信线路上拉至 3.3V 稳定电源。 您是否正在使用 EV2400?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用连接到 BQ27Z758 VDD 的上拉电阻器 (10K)。  我未使用 EV2400、因为我无法访问系统内部的相关信号。  我与 BQ27Z758 的唯一连接是通过嵌入式 MSP430G2553IRHB32R 进行的、我会将 GPIO 位拆分到电量监测计的 I2C 引脚。  我得到了 BQ27Z758 来确认地址,甚至读出一些寄存器 — 尽管有一些不寻常的响应。  要延长 I2C 寿命、似乎需要采取的措施是 移除/ENAB 引脚与 GND 之间的连接。  这有什么意义吗?  从数据表的引脚说明和所有基准电路来看、应该明确将/enab 连接到 GND、因此实际上是否需要将其拉高(或允许其悬空)来实现通信?   
    您能否详细说明管理/enab 信号的功能和方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    ENAB 引脚不应对通信产生影响。 ENAB 可直接连接到 GND 或者可以保持悬空。 ENAB 引脚仅用于将器件从低功耗模式唤醒。  

     此致、  

    Jonny。