This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:如何在没有 bqstudio/ti MCU 的情况下使用 I2C 将黄金映像编程到 BQ27Z746?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564560/bq27z746-how-to-program-golden-image-to-bq27z746-with-i2c-without-bqstudio-ti-mcu

器件型号:BQ27Z746
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!  

我们必须使用 BQstudio 来对适当的化学成分以及任何其他不允许通过 I2C 的参数进行编程。 然后、我们必须通过 BQStudio 提取黄金映像。 我的问题是、是否有关于如何使用具有非 TI MCU 的 I2C 将黄金映像刷写到 BQ 的指南?   

根据我的理解、我们不能通过 i2c 仅通过 bqstudio 编写化学物质 ID。 黄金映像是否包含新的 化学成分 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅此常见问题解答、了解如何解释黄金映像文件格式。 实际上、bq.fs 文件是一系列写入、延迟和读取比较结果、因此可在主机 MCU 上执行该操作。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jonny、  

    在提取黄金映像时、我确实看到了几个文件。 bq.fs 是“黄金映像“还是“gm.fs"?“?  
    因此、我们仍然需要 bqstudio 进行生产。 我们的目标是从 MCU 中编写一些参数、然后使用 bqstudios(化学成分 ID)编写一些参数。 使用 bqstudio 或 MCU 进行培训。 提取该黄金映像、并使用其拥有的 MCU 将该黄金映像刷写到我们的所有产品中。 您能否确认这可用于量产?  

    哪个文件包含从 bqstudios 编写的化学成分 ID? 是 bq.fs 还是 gm.f?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    gm.fs 和 bq.fs 都包含 chemID 信息。 gm.fs 和 bq.fs 之间的主要区别在于、bq.fs 包含固件和数据存储器内容、而 gm.fs 仅包含数据存储器。  

    此致、  

    Jonny。