This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74681:最大开关频率?

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74680, LM74681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571527/lm74681-max-switching-frequency

器件型号:LM74681
主题中讨论的其他器件:LM74680

工具/软件:

此器件的最大开关频率? 我在数据表中没有看到。  

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    最大开关频率未定义为控制器不用于开关应用。

    您可以考虑使用可切换高达 1KHz 最大频率的 LM74680。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚。 器件名称是“适用于 PoE 供电应用的 100V 理想二极管桥控制器“。 数据表原理图显示了器件开关 H 桥的情况。 如何实现无需开关的 H 桥?

    输入信号似乎在开关 MOSFET 而不是时钟、就像桥式整流器一样。 允许的最大输入频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    PoE 供电应用没有切换功能。

    它似乎是 HBRIDGE、但 LM74680 和 LM74681 具有相同的原理图。

    680 使用 HBRIDGE 进行切换、681 使用 HBRIDGE 进行极性无关型应用。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件的预期输入是交流的、对吗? LM74680 数据表指出:“ LM74680 支持从直流到 1kHz 的电压整流。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    LM74681 的预期输入为直流

    此致、

    Shiven Dhir