This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:进入 ESD 引脚保护的最大电流

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559866/bq76952-maximum-current-into-esd-pin-protection

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他部件: Strike

工具/软件:

您好、

有关 BQ76952 警报、关断和 I2C 引脚的绝对最大额定值的快速问题:

数据表指出、由于 ESD 保护、最大电压为 6、0V。 但是、在插入连接器的组装过程中、我们会向这些引脚注入一些电流。 我找不到任何信息、以及这些引脚在限制电压时可以处理多少电流。 通常、绝对最大额定值应该包含电压范围和最大允许电流额定值。  

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此器件是否根本没有相关信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、负责此项目的 ESD 工程师已离职数周。
    另一名 ESD 工程师确实提供了一个仿真、其中 ESD 器件在将引脚电压限制为<6V 的同时发生快速复位。 在这种情况下、 ESD 保护器件 可能会在室温下承受 190mA 电压、以免发生灾难性故障。 这只是对 1 个样本进行 1 次电流扫描测量、并不意味着电芯不会发生软损坏、并且在产品寿命期间可能会发生故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 此 190mA 是否也适用于负电流(将电压限制在约–5V)? 这是使用连续电流还是使用特定持续时间的电流峰值进行仿真?

    我认为将此信息添加到数据表会很好、因为大多数 ABS 数据表中都有说明。 最大额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *推动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这也适用于负电流。 这是模拟 ESD 冲击的峰值电流、此时电压在短冲击持续时间内被主动钳制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您有 abs 的数字吗? 最大持续电流注入? 这样、我们就可以确保 在任何弯曲情况下、无论连接器插入有多慢或顺序、该器件在组装过程中都能承受。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 100mA 连续电流条件下进行了闩锁测试、但建议将低于该值的限制限制为安全、可能低于 50mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这两个方向都是正的和负的? (低于 0V 和高于 6V?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闩锁测试是在正负两个方向上强制施加电流的情况下完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢