This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:为输出高于 3.3V 的器件订购

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV742P, TPS7A20, TLV755P, TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568535/tlv742p-ordering-parts-for-output-above-3-3v

器件型号:TLV742P
主题中讨论的其他器件: TPS7A20TLV755P

工具/软件:

您好:

TLV742P 的数据表中指示可在 0.85V 至 5V 范围内订购固定输出电压(阶跃为 50mV)。

附录中的进一步注释列出了可订购的不同器件、但这些器件被限制在 1.1V 至 3.3V 范围内、并以 100mV 至 300mV 的各种增量进行调整。

这些可以从各种零售商订购,这是好的 3.3V 我正在寻找,但我也需要一个 4.5V 输出电压.

是否有方法订购 4.5V 输出芯片? 如果是,如何?

此致、
Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    4.5V 输出选项尚未针对该器件向市场发布、但是还有两种其他备选器件确实在相同的封装选项和引脚排列中提供 4.5V 输出: TPS7A20 TLV755P

    下面还提供了这三种器件的快速规格比较表:

      TPS7A20 TLV755P TLV742P
    Iout (Max)(A) 0.3 0.5 0.2
    输入电压(最大值)(V) 6. 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.6 1.45 2.
    输出电压(最大值)(V) 5.5. 3.3 5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8 0.7 0.85
    固定输出选项 (V) 0.9、1.05、1.2、1.5、1.8、 1.825、1.85、2.2、2.4、2.5、 2.7、2.8、2.85、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6、4、 4.2、4.5、5、5.5 0.7、0.9、1、1.1、1.2、 1.5、1.8、1.85、1.9、2.5、 2.8、2.9、3、3.3 1.1、1.2、1.5、1.8、2.5、 2.7、2.8、2.9、3.3
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    60 49 40
    噪声 (uVrms) 7. 60 45
    精度 (%) 1.5 1.5 1.5
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    110 220 250
    IQ(典型值)
    (mA)
    0.0065 0.025 0.025
    输出电容器类型       陶瓷电容器 陶瓷电容器 陶瓷电容器
    工作温度
    范围 (C)
    –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
    封装尺寸:mm2 0.38mm2:0.616 x 0.616 (DSBGA|4)、8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23-5)、1mm2:1 x 1 (X2SON-4) 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23|5)、4mm2:2 x 2 (WSON-6)、1mm2:1 x 1 (X2SON-|4) 1 mm2:1 x 1 (X2SON-4)
    额定值 目录 目录 目录
    功能 使能、输出放电 使能、 输出放电 使能、输出放电

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、遗憾的是、它们不适合我的应用。 我要寻找的是具有极快启动时间的 LDO。

    更具体地说: 启用后、我需要最慢的 LDO 才能在 161µs 模式下达到 Vout 的 99%或更低

    TLV742P 似乎足够快 (100µs 为 98%)、但遗憾的是、您列出的两个替代产品并没有。 mm² 1x1 mm² 封装、但 2x2 封装也会有好处。 压降电压最多应为 300mV、但这个值应该很好、看起来大多数芯片都符合此标准。

    我将进一步了解 TI 的元件列表。

    祝您愉快、
    此致、
    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

     mm² 在 4.5V 已有电压的情况下加快启动速度、我们提供了 TPS717、该器件采用 1.5x1.5 μ F 封装并提供了 4.5V 选项、并且似乎正好处于 CNR = 0.01uF 的启动规格的边缘:

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres、

    我在处理其他事情有一段时间,但感谢你的回答。 我会研究这个参考,但它似乎是足够我的需求!
    最大输出电流有点小((200mA 或<xmt-block1> 300mA</xmt-block> 是理想值)、 300mA、但我应该找到一种方法。

    我将把你的答案标记为一个解决方案、再次感谢。

    此致、
    Matthieu