This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65680-Q1:交错模式

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM65680-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570406/lm65680-q1-interleaved-mode

器件型号:LM65680-Q1


工具/软件:

大家好、团队

我的客户之一 Kyungshin 正在寻找 48V 至 12V@16A (max) 的解决方案。

 我知道 LM65680-Q1 可支持 高达 8A 的 电流、并具有可实现精确电流共享的交错模式(并联输出)、可支持高达 16A 的输出电流。

如果该器件可以通过 交错模式支持高达 12A 的电流、那么输出电压呢?   它是否可以支持高达 12V 的电压? 即 12V@16A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、如果您在交错模式下使用两个器件、则它可以在 16A 时支持 12V 电压

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有一些问题

    1.是否可以 连续运行 12V@16A? (1 小时以上)

    2、运行 12V@16A 时有多少热量?

    3.是否需要散热器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.如果热量正常,它可以连续运行

    2.这取决于具体的配置,如频率、无源器件和电路板布局。 Webench 针对 48V 至 12V@8A 和 400kHz 的示例设计给出了估算的功率耗散为 4.86W。 假设两个 IC 中的功率耗散相同、并且它们的热性能与 EVM 相似、则结温上升约为 85°C。

    3.这取决于您要操作的最高环境温度。 根据 (2) 中的假设、温升为 85°C 意味着您可以在~65°C 的环境温度下运行、然后再超过最大值 建议结温为 150°C。 因此、如果需要在更高的环境温度下运行、则需要比 EVM 更好的 RThetaJA。 本应用手册应有助于如何实现: https://www.ti.com/lit/an/snva419c/snva419c.pdf

    此致、

    Niranjan