This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:使用数据刷新模式 1 时、VSYNC 引脚应连接到哪个电平?

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571613/lp5860-which-level-should-vsync-pin-be-connected-to-when-data-refresh-mode-1-is-used

器件型号:LP5860


工具/软件:

大家好:

我的一个客户正在评估 LP5860 的新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
使用数据刷新模式 1 时、VSYNC 引脚应连接到哪个电平?
它是否连接到 GND? 还是保持打开?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们正在度假,我们的专家将在稍后回复您。 感谢您的等待。

    此致。