This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03:在"6.5 电气特性&quot 中启用最小值/最大值;

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571745/tps62a03-enable-min-max-values-in-6-5-electrical-characteristics

器件型号:TPS62A03


工具/软件:

您好:

在数据表的“使能“下“6.5 电气特性“

“EN 高电平输入电压“和“EN 低电平输入电压“的值是否位于不正确的“最小值“和“最大值“位置?

“EN 高电平输入电压“是否为  0.8V 最小值和“EN 低电平输入电压“是否为  0.4V 最大值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    事实上,这并不是错误的,它可能是你解释这个描述的方式。

    对于任何大于 0.8V 的电压、EN 引脚一定会被驱动为高电平。

    对于任何低于 0.4V 的电压、EN 引脚一定会被驱动为低电平。

    对于介于两者之间的电压、器件可能会读取错误。

    我希望这对您有所帮助!

    BR、Febin