This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:数据表中缺少低于 0°C 的反馈精度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571855/tps62a01-feedback-accuracy-below-0-c-missing-from-datasheet

器件型号:TPS62A01


工具/软件:

您好:  

我们希望 在要求从–40°C 到 105°C 的电压精度小于 5%的应用中使用 TPS62A01。 数据表指出反馈精度为 1%、非常适合我们。 但是、反馈精度仅从 0°C 到 125°C 给出、对于低于 0°C 的温度、不提供任何值。  

 TPS62A01 是否有低于 0°C 的精度值可以提供? 它是否会保持低于大约 3%的偏差(以允许其他元件的容差和漂移)?  

谢谢、此致

Hans Herzog

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Hans:

      根据数据表、对于 TPS62A01、在 TJ = 0°C 至 125°C 时、VFB 精度为 1%、在 TJ =–40°C 至 125°C 时、VFB 精度为 1.5%。  

    我希望这对您有所帮助!

    BR、Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    感谢您的快速答复。  

    我刚才误解了数据表中的表格。 感谢您的澄清!