This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:高睡眠电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569961/lm74700-q1-high-sleep-current

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

工具/软件:

您好的团队、

客户在一个工程中使用 LM74700-Q1 和 LM74800-Q1、其中由 LM74700-Q1 控制的 MOS 是普通电源线 (KL30_2)、由 LM74800-Q1 控制的背对背 MOS 是备用电源 (KL30_3)。  

在正常使用期间、需要在内部关闭 KL30_3 电源、因此需要关闭由 LM74800-Q1 控制的 MOS。  

现在、客户担心的是、即使在睡眠情况下、PP2 在实际测试期间也具有恒定的电压、并且睡眠电流测试结果为 470uA。  确定了 LM74800-Q1 产生的漏电流。漏电流的路径如下:从 PVDD2 到 LM74800-Q1 的 OUT 引脚。 客户尝试断开 LM74800 的 OUT 引脚、睡眠电流从 470uA 降至 4uA。 (这些测试基于 LM74700 和 LM74800,未启用)

客户无法接受 470uA 的睡眠电流、但 OUT 引脚必须连接到 PVDD2 并且无法断开。  

客户想知道导致此问题的原因是什么? 如何解决该问题?  

您能帮助分享您的建议吗? 谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    请从接地端断开 TH_PAD 并再次测试。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    客户已将 TH_PAD 与接地端断开连接、但仍有 478uA 的漏电流。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    您对解决此问题有其他建议吗? 谢谢。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    这是一个周末、我们 不能再回来了 我会再研究一次。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    在此测试期间、LM74800-Q1 控制器是否通过 EN 关闭?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    是的、 在此测试期间、LM74800-Q1 控制器通过 EN 关闭。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    可以看到电流正在流动  目标 OUT 引脚。 请帮助您了解哪个引脚是流出的电流。

    由于泄漏、KL30_3 也会上升到高电平吗?

    此外、您能 DNP Q8 并重试吗? (禁止连接 OUT 引脚)

    此致、

    Shiven Dhir