This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:电压反向驱动

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569461/tpsm82902-voltage-back-drive

器件型号:TPSM82902


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 TPSM82902SISR 达到最佳性能。 模块的输入为 12V 、并且输出被调节至 5V 。 该 5V 电压轨也连接至 HDMI 端口。

我们面临着一个问题 当电路板断电但 HDMI 电缆仍已连接时、反向驱动器 。 具体来说:

  • 当电路板关闭且连接 HDMI 时、 5V 电源轨上拉至~3.2V

  • 同时、 12V 输入电源轨也上升(至~2.8V 至 3.2V) (即使主 12V 电源已关闭)。

  • 为了调试这一点、我们使用铁氧体磁珠隔离了 12V 输入。 执行此操作后:

    • 12 V 侧(磁珠上游) 不再是反向驱动。

    • 不过、 TPSM82902 输入引脚侧(磁珠下游,朝向 IC) 仍升至~3.2V

从该观察结果可以看出、来自 HDMI 5V 电源轨的反向驱动电流似乎启用了 12V 电压。

请您澄清一下:

  1. TPSM82902SISR 是否具有允许的内部路径 从 VOUT 回送至 VIN 器件未通电?

  2. 如果是、预期的反馈电流/电压行为是什么?

  3. 推荐的方法是什么 可防止这种反向导通 标准配置。

e2e.ti.com/.../6201.TI-Regulator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我会给你一个机会。」

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    1.是的、它具有一个允许从 Vout 向 Vin 反馈的内部路径。

    2.如果输入被打开,且输入被加载代替直流电压,直流电流将在输入负载中流动。

    3.为防止这种情况发生、请在输出节点处使用电压降低 0.3V 的肖特基二极管

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupayan:

    1.能否请您说明负责反馈的内部路径

    2.第二点不清楚

    3.是否在数据表中的任何位置捕获允许反馈信息的内部路径?

    4.在不使用肖特基二极管的情况下,有没有办法可以防止这种情况发生?  

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    1.

    箭头线所示的路径是反馈的内部路径

    2、反馈电压为直流(恒定)电压

    3.没有,它不是在数据表中记录。

    4、肖特基二极管是最简单的方法,否则你会有 MOSFET 和驱动电路,这是更复杂,成本更高的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saha、

    您能否建议在输入侧放置一个适合 0603 焊盘的肖特基二极管?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    在输入侧、您可以使用德州仪器 (TI) 的反极性保护器件、但必须控制该器件的使能、以防止反馈。 我附上以下器件的数据表以供您参考。

    e2e.ti.com/.../4784.lm74502_2D00_q1.pdf

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saha、

    我需要一个如所示的 2 引脚肖特基二极管来替换输入端附近的铁氧体磁珠。
    此外、我的 PCB 也是制造和组装的。
    请建议使用采用 0603 封装的 2 引脚肖特基二极管。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    您也可以在输入侧放置具有 0603 封装的 2 引脚肖特基二极管。

    此致  

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saha、

    您能推荐一个吗?
    稳压器的输入电压为 12V、输入电流为 1A。
    或者、您能否检查 ACDBQC140L-HF 是否可以使用?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

     产品编号: NSR20F30NXT5G 您可以使用 。正向压降是 420mV @ 1A。
    此致
    Rupayan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan  

    我刚刚查找了器件  ACDBQC140L-HF。 由于这是一个额定电流为 1A 的器件、并且您的输入电流器件也为 1A、因此我建议使用额定电流更高的器件 (~2A)

    以下链接可能会帮助您  

    肖特基表面贴装单二极管|整流器|二极管|电子元件配销器 Digikey

    此致

    Nikhil